This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISOW7840:ISOW7840

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, UCC21520, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/894349/webench-tools-isow7840-isow7840

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: UCC21520SN6501

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要有关 ISOW7840隔离 IC 的信息。 我有一个驱动 NMOS 开关的脉冲栅极信号。 我必须使用 ISOW7840隔离该脉冲、但我不确定我的脉冲是否通过隔离器。 我放置我的脉冲电流和电压波形。 最大 开关频率为50kHz、最大 峰值电流420ma。 峰值脉冲电流大约为15ns。 它是否处于隔离器的安全限制电流范围内? 我的连续脉 冲加热 ISOW7840吗? 实际上、我可以使用 ISOW7840吗? 您对此有何看法?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6294349:

    感谢您发帖到 E2E!

    ISOW78xx 器件可承受高达15mA 的最大输入电流、建议电流小于4mA。

    只要在建议的工作电压范围内、50kHz 开关信号就会通过隔离器、但请允许我们的团队确认这一点、并在工作时间 M-F 内与您联系

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Manuel 提到的、由于器件支持高达100Mbps 的数据速率、50kHz 信号在通过 ISOW7840的数据通道时不应有任何问题。

    请注意、ISOW7840是一款具有集成电源的数字隔离器、其中数据通道仅接受数字 CMOS 电压输入。 数据通道具有高输入阻抗,并且不会消耗大于10µA μ A 的电流。 当您将50kHz 电压信号应用于 ISOW 数据通道时、隔离侧的数据通道输出会准确反映输入、而不会在输入端消耗大量电流。

    如 Manuel 所述、数据通道输出支持最大4mA 的驱动电流、这对于其他数字器件(如 MCU)的 CMOS 数字输入端口而言绰绰有余。 请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H、

    您说数据输出支持4mA 驱动电流、但隔离器具有130mA 电源输出电流、5.5V 信号的安全限值为400mA。 我认为 ISOW 不会消耗一些电流。 我的确切问题是、上述栅极脉冲是否通过 ISOW7840?对于栅极脉冲信号隔离、您有何建议?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应并分享其他信息。

    请允许我详细介绍 ISOW、并尝试回答您的问题。 ISOW7840器件具有数字隔离通道(用于隔离数字数据信号)和直流/直流隔离电源(用于隔离输入电源以提供隔离式输出电源)。 此信息反映在数据表第一幅图像的下图中。

    数据通道被命名为 INA、INB、INC 和 IND、其中各自的输出为 OUTA、OUTB、OUTA 和 OUTD。 这些通道仅提供数字 CMOS 输入和输出数字 CMOS 输出、其输出根据所选输出可为3.3V 或5V、在3.3V 和5V 工作条件下的最大电流分别为2mA 和4mA。

    隔离式直流/直流转换器将隔离输入电源、以提供可配置为3.3V 或5V 的隔离式输出。 作为电源的直流/直流转换器肯定可以支持更高的电流。 数据表中针对不同输入/输出电压配置指定了直流/直流转换器支持的输出电流、如下所示。

    1. 5V 至5V 和5V 至3.3V;可用负载电流>130mA
    2. 3.3V 至3.3V;可用负载电流>75mA

    我看到您正在尝试隔离栅极脉冲序列、您的问题是 ISOW7840是否能够隔离并传递这些栅极脉冲。 答案是肯定的、ISOW7840肯定可以隔离并通过栅极脉冲序列。 您是否还需要 ISOW7840来驱动高电流 MOSFET 的栅极? 不可以、ISOW7840无法做到这一点。

    我对您的应用和您的要求并不完全清楚。 如果您能更详细地解释您的应用要求和隔离信号的需求、我们就能更好地推荐合适的解决方案。 如果您的要求是隔离栅极驱动信号并驱动 MOSFET/IGBT、则 ISOW7840无法实现这一目的。 TI 还提供隔离式栅极驱动器器件、用于隔离输入逻辑信号并驱动 MOSFET/IGBT。

    请告诉我们您的要求、我们可以相应地为您推荐合适的器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我必须使用隔离式栅极驱动器器件。 我添加了附件我的脉冲电压和电流波形。(5V、400-500mA 脉冲电流、最大 25ns 传播延迟、最高50kHz 开关频率)您是否建议使用任何隔离式栅极驱动器?这些驱动器是否包含隔离式直流/直流电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 我会将您的问题通知隔离式栅极驱动器团队、他们将能够为您提供合适的器件建议。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个可满足您要求(传播延迟<25ns、增强型隔离)的双通道隔离式栅极驱动器是 :UCC21520
    峰值拉电流/灌电流可能高于您所需的电流。 您可以 通过选择合适的栅极电阻器来调节峰值电流。

    ISOW7840是一款四通道器件、因此如果您要驱动全桥等4个 FET、则需要两个 UCC21520栅极驱动器 IC。

    其他隔离式栅极驱动器 P/N、经25ns 传播延迟最大值过滤  http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html#p529=19;25

    通常、使用隔离型反激式/推挽式转换器来生成隔离式电源。

    我们 的 TI 参考设计中有一个示例、其中包含此 IC、该 IC使用 SN6501推挽式电源来生成隔离式双极电源。 您可能不需要双极电源来驱动 FET。 这只是一个示例。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮让我知道。 如果您对此有更多问题、请告知我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    最好

    Dimitri