请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1540 你好
我看到 ISO1540有2个双向通道。 SCL 和 SDA 可以自由交换? 它是否是 用于多用途应用的通用"i2c 速度"双向隔离器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Massimo、
欢迎访问 TI E2E 论坛!
是的、ISO1540是一款双向器件、主要用于支持 I2C 器件隔离。 SCL 和 SDA 通道是相同的、我们认为交换它们不会影响任何性能。 该器件旨在实现 I2C 器件隔离、并满足大多数 I2C 电气规格。 如果您所指的通用应用是诸如 I2C 网络的集电极开路网络、则 ISO1540也可用于该网络中的隔离。
如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao