This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501

Guru**** 2966040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/894339/sn6501-sn6501

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505B

我能否获得使用 SN 6501设计的直流/直流转换器、适用于以下方面:

输入:5VDC

输出1:15V、50mA

输出2:15V、50mA。

如果可能、我能否获得:

核心细节

一次侧绕组匝数和二次侧绕组匝数以及铜线规详细信息。

此致

职业训练局

9980522856

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VTC、

    感谢您发帖到 E2E!

    SN6501只能在隔离变压器上驱动高达1.75W 的功率。 对于此双输出情况、请使用 SN6505B。 TI 不指定变压器绕组或线规、但可以并联驱动 Würth 的750316813和750316818等两个变压器、如以下拓扑所示:




    请告知我们您的其他意见或问题、并在工作时间 M-F 内预期我们的后续回复


    最棒的
    Manuel Chavez