This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:用于隔离电源的变压器驱动器

Guru**** 2445640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/894226/sn6501-q1-transformer-driver-for-isolated-supply

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

SN6501的最大输入电压为5.5V。 我正在寻找 用于12V 输入(100mA)隔离式电源的光泽互感器驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lothar、

    欢迎使用 E2E! 遗憾的是、我们目前不提供输入电压大于5.5V 的变压器驱动器。

    我们建议在 SN6501或 SN6505周围使用外部元件、如下所示、以在输入电压为12V 的情况下构建隔离式电源:



    这是适用于您的系统的可能解决方案吗? 请告诉我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez