This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:CAN H/L 差分输出的压摆率规格。

Guru**** 2619125 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/909164/iso1042-q1-slew-rate-spec-of-can-h-l-differential-output

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

尊敬的先生:

您能否告诉我 CAN H/L 差分 输出的压摆率规格。

我的客户规格如下所示。

压摆率:规格20 ~ 40V/us

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我不认为我们专门描述差分输出压摆的器件特性、因为这在很大程度上取决于 CAN 收发器上的总负载电容、包括总线电容。 但是、使用 ISO1042数据表中的差分输出上升时间规格和差分输出电压规格、我可以估计压摆率如下所示、

    测试条件:VOD (DOM)=~1.5V 至3V、TR=45ns (典型值)、RL = 60Ω Ω、CL = 100pF、假设 TXD = 1ns 时的输入信号上升时间
    压摆率=µs - 67V/μ s

    请注意、这是给定测试条件下的典型数据、根据测试条件、范围可以更宽或不同。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    您能否计算出以下条件的估计压摆率。

    否则、您可以共享计算工具吗?

    RL = 60Ω Ω、CL = 50pF。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    遗憾的是、CL = 50pF 时、我们没有差分输出上升/下降时间、因此我无法为您提供可从器件观察到的实际压摆率数据。

    我仍然可以使用100pF 测试数据、并在理论上计算50pF 容性负载的压摆率、进行一些假设。

    CL = 100pF 时的计算
    测试条件:VOD (DOM)=~1.5V 至3V、TR=45ns (典型值)、RL = 60Ω Ω、CL = 100pF、假设 TXD = 1ns 时的输入信号上升时间
    µs 率= VOD (DOM)/TR =(1.5V 至3V)/45ns = 33 - 67V/μ s

    CL = 50pF 时的计算
    TR (10%至90%点、CL@100pF)=~2*R*CL = 45ns
    因此、R = 45ns /(2*CL)= 225Ω Ω
    TR (10%至90%点、CL@50pF)=~2*R*CL = 22.5ns
    µs 率= VOD (DOM)/TR =(1.5V 至3V)/22.5ns = 67 - 133V/μ s

    此致、
    Koteshwar Rao