This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:默认输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/909859/iso7742-default-output

器件型号:ISO7742

您好、专家、

我是否可以知道 EN 为高电平时的输出状态、为 VDD1和 VDD2供电、没有上拉或下拉电阻器? ISO7742和 ISO7742F 输出之间是否存在差异? 谢谢。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    后缀"F"定义了输出的默认状态。 请参阅数据表中的以下功能表、其中说明了输出将进入默认状态的各种条件。 这也澄清了 ISO7742和 ISO7742F 在功能上的差异。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao