请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7763 在印刷线路组件的制造过程和验收测试的不同步骤中、ISO7763FDBQR 的行为将从标称值永久变为低阻抗路径、从 VCC2 (引脚16)到 GND2 (引脚9)。 这导致该设计的 VCC2 +5V 电源轨被下拉至 GND2电源轨。 发生故障后、VCC2到 GND2的阻抗测量值约为7欧姆。 器件内部会导致低阻抗状态的故障机制是什么? 这种行为的可能原因是什么? 我找不到讨论这种低阻抗故障模式的技术文档。 谢谢。