This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050连接问题

Guru**** 2619815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/908893/iso1050-iso1050-connection-question

器件型号:ISO1050

您好、支持团队  

关于 CAN 总线布线方法、我已经看到了以下相关信息、简而言之、就是 CAN_H 和 L 双绞线+双屏蔽

我的问题

1.假设有多个使用 ISO1050DUBR 的 CAN 器件,GND2是否需要连接在一起?
2、CAN_GND 屏蔽部件是否连接到 GND2?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    感谢您的联系、请在下面找到我的意见。

    1. 通过将所有 CAN 节点的 GND2连接在一起、总体系统噪声性能得以提高、因此建议使用这种方法、但不是强制性要求。
    2. 这是客户接听电话的截止时间、但我们建议将 CAN_GND 连接到 CAN 节点的 GND2、以实现更好的噪声性能。

    此致、
    Koteshwar Rao