This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:是否有通道到通道隔离电压规格?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/908369/iso7763-any-channel-to-channel-isolation-voltage-spec

器件型号:ISO7763

大家好、

有一个相当通用的问题适用于任何多通道数字隔离器-是否有任何规格定义了通道间隔离电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    ISO7763中的所有6个通道在给定侧共享相同的 GND、因此不会相互隔离。 如果客户需要通道间隔离、则我们建议为每个隔离通道使用单独的器件。

    如果此客户应用要求是唯一的、那么请与我们分享更多与该要求相关的详细信息、我们可以相应地建议合适的解决方案/器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao