This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:隔离栅电容和隔离电阻的影响是什么?#39?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/908104/iso7721-what-s-the-influence-of-barrier-capacitance-and-isolation-resistance

器件型号:ISO7721

您好!

您能否帮助我了解这2个参数对隔离器件有何影响?

我在网上搜索过、但找不到解释。

我的客户想知道 ISO7721数据表中6.6绝缘规格中的阻隔电容是否会受到隔离电阻等温度的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您是否打算询问隔离电容和隔离电阻是否会随温度等外部因素而变化?

    是的、温度等外部因素可能会略微影响隔离电容和隔离电阻值。 由于制造原因、这两种器件可能会因器件而异、但由于工厂对隔离电容值的严格控制、因此这些变化受到很好的控制。 另请注意、ISO7721数据表的绝缘规格第6.6节中引用的值是最坏情况下具有极高裕度的值。 在所有规定的数据表工作条件下、我们不希望任何器件的性能低于第6.6节。

    希望能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    谢谢。

    我知道我们将提供最坏的情况。  

    对于 隔离电阻、从数据表中我们知道、它将在高温下降低。

    那么隔离电容呢? 它会随温度升高而降低还是增大?

    此外、我想知道我可以从这两个参数中得到什么。 例如、较大的隔离层电容是否意味着更大的 CMTI? 我不知道这2个参数实际上会影响器件在实际系统中的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您进一步澄清问题。 我不知道隔离栅电容会随温度升高还是降低、但请注意、ISO7721隔离电容器中使用的电介质是 SiO2、这与作为无源器件提供的商用电容器不同。 由于 SiO2在温度和湿度条件下具有高稳定性、并且可以高质量地精确制造、因此电容变化仍然可以忽略不计。

    隔离电容和电阻是隔离组件、因此它们不会直接影响器件的电气和开关特性。 高隔离电阻(RIO)表示隔离栅很强、测量时要知道隔离栅是否完好无损。 里约是用来查明是否仍然存在隔离的初步术语之一。 用户可以使用高电阻仪表读取 ISO7721的 Rio、并确定器件隔离是否完好无损。 除此之外、此参数不应有任何其他意义。

    关于隔离电容、电容值本身不应与高压隔离有任何关系。 电容器的厚度(隔离器的 DTI)及其电介质强度非常重要、这些参数决定了隔离器的高电压性能。 ISO7721的总 DTI (绝缘体距离)大于21µm μ A、因此该器件可满足数据表第6.6节中给出的所有隔离电压。
    内部调制/解压电路使用电容值通过隔离栅传输数据。 确切的电容器值同样不是很重要、因为电路可以设计为支持任何电容器值。

    如果您想了解有关隔离器电路架构的更多信息、请参阅以下有用的设计指南。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao