This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:用于422接口的 iso7742

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO7721, ISO1452, ISO1432, SN6505B, ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/908219/iso7742-iso7742-for-422-interface

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件: ISO7721ISO1452ISO1432SN6505BISOW7821

尊敬的团队:

我想检查将 ISO7742与4线422是否正确连接? 我附图。 客户将在422 (ABZY)和其他处理器之间连接 ISO7742。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我看到 MAX13087E 是一款非隔离式 RS-422/RS-485收发器。 您是否是要询问客户是否可以使用 ISO77xx 器件在处理器和 MAX13087E 之间添加隔离? 答案是肯定的、客户可以使用 ISO7721在处理器和 MAX13087E 之间进行连接。 我建议使用 ISO7721、因为只有2个通道足以隔离 TXD 和 RXD 引脚。

    此外、客户还可以使用 TI 的隔离式 RS-485/RS-422收发器、例如 ISO14xx、它在一个器件中包含隔离和 RS-422收发器、而不是两个单独的器件。 MAX13087E 支持16Mbps 全双工操作。 根据客户确实需要16Mbps 数据速率还是更低数据速率、客户可以选择 ISO1432 (12Mbps)或 ISO1452 (50Mbs)。

    上述建议的器件用于隔离数据通道、客户还必须隔离电源才能正确实现 RS-422隔离。 客户可能已经有了隔离式电源、但如果他没有隔离式电源、您可以使用以下任一隔离式电源解决方案。

    1. SN6505B -分立式隔离式电源解决方案、成本更低、但解决方案尺寸很大、包括一个外部变压器。
    2. ISOW7821 -集成电源、解决方案尺寸极小的单个器件、它还在器件内部集成了电源变压器。

    如果你有任何问题,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao