This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:用于 GPIO 隔离的 ISO7742

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/907703/iso7742-iso7742-used-for-gpio-isolation

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34

尊敬的团队:

客户希望使用 ISO7742进行信号隔离。 但他们不确定 ISO7742的电流是否足以驱动其他信号。 如数据表所示、可能小于10mA。 因此、对于某些应用、需要更大的电流驱动、他们是否需要添加其他信号驱动器 IC?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V 电压下、输出设计为±4mA。如果您尝试消耗更大的电流(高达15mA 的绝对最大额定值)、压降可能会变得非常大。

    为了能够驱动更大的负载、您确实应该添加一个更强大的缓冲器(例如 SN74LVC2G34)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    µA 数字器件都有 CMOS 或 TTL 输入、这些输入通常消耗几 μ A 电流、TI 隔离器输入也是这种情况。 如果您要将 ISO7742连接到 MCU 等数字器件、则在驱动它们时不应有任何问题。 每个输出通道的 ISO7742建议最大输出电流为±4mA、足以连接到其他数字器件。

    我是否可以知道 ISO7742连接到什么器件? 该器件需要多大的输入电流?

    此致、
    Koteshwar Rao