This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要向 VCC1馈送多少电流

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/907686/how-much-current-need-to-be-fed-to-vcc1

器件型号:ISO1212

您好!

我们希望使用16个 ISO1212、因此我们需要为 ISO1212的 VCC1提供5V 电源。

对于16个 ISO1212器件、电源解决方案(降压)的输出电流至少为多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    如 ISO1212数据表中所述(也在下面复制)、ISO1212的每个单元将消耗1.2mA 的典型电流和1.9mA 的最大电流。 因此、对于16个器件、电源解决方案支持的最小电流应为30.4mA。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao