This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:ISO1450功率假设

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/906981/iso1450-iso1450-power-assumption

器件型号:ISO1450

尊敬的团队:

客户将在其数据采集板上使用24通道 ISO1450。 它们将在每侧增加两个5V 电源、而 RT 为120欧姆。 客户想要了解该假设的情况吗? 客户可以采取哪些措施来降低假设?  这个问题的目的是因为他们在之前的解决方案中遇到了假设问题、这不是一个 TI 解决方案、客户增加了3.3V 电源、并且假设接近30mA。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    数据表中的这个图显示了 Vcc1和 Vcc2的电流消耗。 ICC2电流消耗将取决于客户使用的数据速率。 Icc1电流消耗在5V 时将非常低。 50Mbps 时、Icc1的最大值为5.4mA。

    正确地说、

    Lucas Schulte