This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:正弦余弦编码器信号

Guru**** 2992270 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9638, ISO7720, ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/905872/iso1432-sin-cos-encoder-signals

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件:UA9638、 ISO7720、

我的客户希望在电机编码器应用中使用 ISO1432替代 ISO7720+UA9638和 TLP2366 (光耦合器)。 请在此处查找 CNC 控制器和伺服驱动器之间的配置。  

是否有任何副作用? 或任何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您发帖到 E2E!

    我们的客户是否希望使用 RS-485操作伺服驱动器? 您能否共享伺服驱动器的器件型号?

    使用 ISO1432可能需要额外的硬件更改。 请允许我确认这一备选方案适合较大的团队、并在工作时间内于周一或周二提供回复。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、ISO1432可替代 多芯片隔离式 RS 422解决方案、例如 ISO7720+UA9638。 此主题的详细信息将通过电子邮件处理。

    尊敬的、

    卢卡斯