This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:12V/12V 隔离电源

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/906766/sn6505a-12v-12v-isolation-power

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件: SN6505B

我的客户正在调查一个直流/直流隔离。 这是一项要求。

  1. VIN 范围= 9~15VdVdVd+
  2. 电源 IC 可输出隔离 Vout = 12Vdc/0.2~0.5A
  3. 隔离> 1kV

基于上述内容、我们发现合适的器件是 SN6505A。 但该解决方案需要一 个额外的推挽驱动器。

我们是否还有其他客户建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    感谢您发帖到 E2E! SN6505A 和 SN6505B 器件可用于隔离9V-15V 电源以及常用变压器,从而提供>1kV 的隔离。

    SN6505限制在5V 输入电源下运行、因此为了与更高的电压兼容、请建议我们的客户使用以下拓扑:


    这使得隔离式输入电源能够直接隔离、而 SN6505能够由适当的电压电平供电。 为了实现兼容性、我们建议使用 SN6505B 而不是 SN6505A、以便可以使用更广泛的常用变压器、如我们数据表中推荐的变压器。

    这是我们客户可以实施的解决方案吗? 请告诉我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez