This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:功耗是否与 VCC1和 VCC2电源相关?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/906098/iso7731-is-power-consumption-relevant-with-vcc1-and-vcc2-power-supply

器件型号:ISO7731

您好!

客户发现以下各项之间存在功耗差异:

A、VCC1=3.3V 和 VCC2 =3.3V

B、VCC1=3.3V 和 VCC2 =5V

485波特率=9600。

他们发现电源解决方案 A 的功耗低于解决方案 B。 您看到了这一点吗?您能向我解释一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    虽然差值非常小、但在更高的电压下器件的电流消耗预计会更高、而在电压下则会更低。 我看到客户观察到同样的情况、因此不是问题。 产生这种差异的主要原因是、更高的电压将使器件的运行速度略快、尤其是与开关性能相关的运行速度(如上升和下降时间)。 该器件通过消耗稍高的电流来实现这一点、并由此产生差异。

    考虑到电源电压之外的所有测试条件(如负载电容 CL)相同、上述说明成立。 任何测试条件中的任何差异也可能导致电流消耗的更高差异。

    我假设客户的电流差异很小、而不是异常大的差异。 谢谢、让我知道电流差异是否很大。

    此致、
    Koteshwar Rao