This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410DWEVM:高温 RS-4xx 芯片

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/905100/iso1410dwevm-high-temperature-rs-4xx-chips

器件型号:ISO1410DWEVM
主题中讨论的其他器件:SN65HVD11-HT

我需要一个稳健耐用的高温封装、类似于 ISO1410DW。 必须能够耐受高于250C 的持续温度。 这是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 遗憾的是、TI 不提供可承受150C 以上持续环境温度的隔离式器件。 您的最终产品应该在高于250C 的环境温度下运行、或者您是否正在寻找能够在运行期间承受超过250C 内部热量的器件?

    另外、请告诉我是否需要隔离式 RS-4xx 芯片、或者是否可以接受独立收发器。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    遗憾的是、我们希望在250°C 的环境温度下工作。 我已经找到 了 SN65HVD11-HT、即使它未被隔离、我们也应该能够暂时使它正常工作。 隔离并不重要、但我们最终需要达到250°C、因此我们希望获得任何建议。  

    谢谢

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我知道。 在这种情况下、我建议使用 SN65HVD11-HT 器件、但我们没有其他器件可支持器件在如此高的温度下运行。

    我是否可以向您发送个人消息并询问此应用程序的详细信息?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、没问题。  

    Ben Nowack