This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:输入钳位二极管最大电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/905426/iso7721-input-clamping-diode-max-current

器件型号:ISO7721

我正在处理一个输入电压高于高达24V VCCI 输入电压(VCCI 为5V)的应用。 我使用一个大型外部串联电阻器来限制电流、并依靠内部钳位二极管将输入钳位到 VCCI。

为了适当调整外部串联电阻的大小、内部钳位二极管的钳位电流额定值是多少?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    感谢您与我们联系。 您在输入引脚上看到的旁路二极管是 ESD、其主要功能是按照数据表中的说明处理±6kV 的 HBM ESD。 它们的额定工作频率仅为处理一组持续数十毫微秒的细 HBM 脉冲、不适用于连续运行。 这就是输入引脚具有 VCCi+0.5V 绝对最大规格的原因。 施加高于 VCCI+0.5V 的电压会导致器件在一段时间内损坏和/或影响器件可靠性。

    因此、我建议在将此电压施加到 ISO7721的输入引脚之前、使用其他外部方法来降低此电压。 示例包括使用分压器、使用分压器和缓冲器、使用电压转换器等。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao