请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 主题中讨论的其他器件:ISO1042
你(们)好。
我最近设计了隔离 CAN 连接、查看样片、但我对以下两篇文章感到困惑:
图1、共页:http://www.ti.com/lit/an/slla298d/slla298d.pdf?&ts=1589408406168
图29或 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1042.pdf?&ts=1589408645710的任何引脚分配图
在第一个引脚中、引脚2是 TX、引脚3是 RX、而在第二个引脚中、引脚2是 RX、引脚3是 TX。 有线索吗?
天翔