This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050 CAN 总线连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/904029/iso1050-iso1050-can-bus-connection

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISO1042

你(们)好

我计划让两个电池组串联、如下图所示。

每个电池组内部都有 ISO1050 CAN 收发器 IC、并且可以通过 CAN 总线与外部系统进行通信。

每个 电池组电压为40V。   电池组 A 位于顶部。  电池组 B 位于底部。

我能否 将这两个 ISO1050信号 CANH 和 CANL 直接连接到 外部 CAN 总线系统?

电池组 A 的信号 CANH 和 CANL 是否需要进行电压电平转换、然后连接 到外部 CAN 总线系统?

如果需要电压电平转换、TI 是否有参考设计电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morris、

    由于电池组使用隔离式 CAN 器件 ISO1050、因此它们可以相互连接并连接到外部 CAN 总线、而不会出现任何问题。 隔离式 CAN 本身将像电压电平转换器一样工作、因此您不需要任何额外的电压电平转换。

    ISO1050是我们非常旧的隔离式 CAN 收发器之一、我们建议您根据您的隔离和 EMC 要求使用我们最新的隔离式 CAN 收发器 ISO1042或 ISO1044。 与较早的 ISO1050相比、这两款器件可提供出色的性能。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao