This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721DR 这些数字意味着什么?

Guru**** 2693345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/903781/iso7721-iso7721dr-what-do-these-numbers-mean

器件型号:ISO7721

7721:ISO7721DR ISO7721D

ISO7721DR  这些数字意味着什么?

83T:

ANDRG4:Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    第一行中的四个字符表示器件型号。 您可以使用此链接查找 TI 器件型号。

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    第二行上的三个字符是(按顺序)装配年份的最后一个数字、即装配月份(1 = 1月、2 = 2月、...、A = 10月、B = 11月、 等)和组装地点。

    包含标记第三行的四位数代码是唯一的批次跟踪代码、因此 TI 可以更好地跟踪组装批次。

    ‘G4’表示组件上的 NiPdAu 涂层和使用“绿色”塑封材料。 有关这方面的更多信息、请访问以下链接。

    http://www.ti.com/pdfs/logic/Environmentally_Friendly_Solutions.pdf

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dushmantha

    谢谢!