This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:隔离器是否在1.89V 至2.24V 的电源电压范围内运行?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/903418/iso7021-does-the-isolator-operate-with-supply-voltages-between-1-89-v-and-2-24-v

器件型号:ISO7021

数据表指定了1.71V 至1.89V 或2.25V 至5.5V 之间的工作电压。  1.90V 至2.24V 之间的电压差  是否仅仅是因为没有电气特性数据或器件在该范围内无法正常工作?    第7.17节具有参数 TPU、表示存在 UVLO。 UVLO 是否始终低于1.70V?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    很抱歉、这里的混淆不清。 该器件将在1.71V 至5.5V 的电压范围内运行、但器件的特性仅在1.8V±5%、2.5V±10%、3.3V±10%、5V±10%、5V 10%时完成。 如您所述、UVLO 电压将低于1.71V。

    我希望这澄清了你的疑问,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao