This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LLS:MIPI CSI-2隔离器

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7821LL, ISO7821LLS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/902685/iso7821lls-mipi-csi-2-isolator

器件型号:ISO7821LLS
主题中讨论的其他器件:ISO7821LL

大家好、

我们的客户正在寻找用于 MIPI CSI-2接口的隔离器出于安全考虑、他们发现 ADN4654可以支持 MIPI CSI-2隔离器。 您是否有类似的器件? 或者、我们可以有其他建议、使用无源组件(变压器)进行隔离?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    ISO7821LLS 仅是物理层 LVDS 隔离器、而我看到 MIPI CSI-2主要是接口协议。 我不太确定 MIPI CSI-2的数据速率和时序规格、如果客户发现 ISO7821LL/ISO7821LLS 规格低于 MIPI CSI-2要求、那么我相信他们在使用 ISO7821LLS 满足要求时不会遇到任何问题。

    我认为、ADN4654也是一种物理层 LVDS 隔离器、因此、如果 ISO7821LL/ISO7821LLS 器件满足 MIPI CSI-2的数据速率和时序要求、ISO7821LL/ISO7821LLS 器件在将其用于 MIPI CSI-2时不应有任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    MIPI CSI-2的最小数据速率需要800Mbps、ISO7821LLS 是否支持此类高数据速率?

    谢谢

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢大家分享、800Bbps 是 MIPI CSI-2的最低数据速率要求。 如相应数据表中所述、ISO7821LL 支持高达100Mbps 的速率、而 ISO7821LLS 支持高达150Mbps 的速率。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao