This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:备选

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/902523/iso3088-alternate

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件: ISO1430

您好!

我的项目使用 ISO3088DW 隔离式收发器的 IAM。 是否有人可以建议低成本的替代方案。

隔离电压2.5KV

VCC1 3.3V

VCC2 5V

数据速率>1Mbps

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monisha、

    ISO1430是一款支持12Mbps 速率的半双工隔离式 RS485收发器、可满足您的要求。 价格低于 ISO3088。

    尊敬的、

    卢卡斯