This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760-Q1:ISO7760-Q1 SPICE 模型请求。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/941264/iso7760-q1-iso7760-q1-spice-model-request

器件型号:ISO7760-Q1

大家好、

我需要 ISO7760-Q1的 Spice 模型或等效产品。 是否有任何请求程序?

提前感谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    您已到达申请 ISO7760-Q1和其他 TI 器件型号的正确位置。 我们目前没有 ISO77xx、ISO76xx 和 ISOW78xx 等数字隔离 器的 SPICE 模型可用、但我们在 ISO7760-Q1产品页面的设计工具和仿真部分中确实有用于信号分析的 IBIS 模型。

    这是否适合您的应用?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我需要 ISO7760FQDWQ1的 Spice 模型 或等效产品。 请与我分享。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 遗憾的是、目前我们没有可以共享的数字隔离器器件 Spice 模型。 请随时使用上面链接的 IBIS 模型评估器件。


    谢谢、
    Manuel Chavez