This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ISO7710FQDRQ1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/944194/iso7710-iso7710fqdrq1

器件型号:ISO7710

我需要在 TINA 中使用 ISO7710进行仿真。 但是、ISO7710的.tsc 文件不可用。 您可以帮助共享 ISO7710FQDRQ1的.tsc 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahaveer、

    感谢您发帖到 E2E! 目前、TI 没有可用于数字隔离器器件(包括 ISO77xx 系列)的 TINA 仿真模型

    我们确实提供了用于信号分析的 IBIS 模型:您是否可以接受这些模型?

    尊敬的、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您是否推荐任何用于分析此 ibis 模型的软件?或者是否有任何软件可用于将 ibis 模型转换为任何其他 SPICE 模型并执行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahaveer、

    TI 不推荐用于 IBIS 模型的特定转换器或软件、但 HyperLynx 可用于查看模型、Agilent 的高级设计系统可用于使用其他组件运行仿真。 它们是相似的、如果您使用这些程序、我可以分享一份模拟的简要指南。  HSpice 也常用于 IBIS 模型仿真、我相信免费工具 PyBERT 在这里可能很有用。

    可在 IBIS 开放论坛 https://ibis.org/tools/上找到 IBIS 资源的完整列表

    如果您找到有用的工具、请告诉我。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahaveer、

    请告诉我们、我们是否可以为您提供有关数字隔离器 IBIS 模型的其他支持。 否则、此线程将关闭。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对延迟回复表示歉意、但我确实使用了 Keysight ADS。

    如您所述、您能指导我使用 HyperLynx 和 ADS 模拟模型吗?

    我会尝试解决这些问题。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahaveer、

    不用担心! 我已向您发送连接请求。 请接受此请求、我将通过个人消息向您发送一些步骤。


    谢谢、
    Manuel Chavez