This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:沿中间步进问题

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/944404/iso7742-step-in-the-middle-of-edge-problem

器件型号:ISO7742

您好!

请参阅随附的隔离器 ISO7742波形。

在 MCR 中、它用于隔离100Mbps RS422。

ISO_ESU 是从收发器到隔离器的单端信号、在隔离器输入引脚上进行测量。

RXD_ESU 是隔离器输出引脚上测得的从隔离器到 Zynq 的单端信号。

现在、怀疑异常边沿会导致位错误。

您能否提供一些有关如何删除边缘中间的步骤的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里根,

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    请确认在中观察到的 ISO7742输出引脚"RXD_ESU"。 我们的数字隔离器输出不会产生这种异常边沿、这可能是由于连接到引脚的额外负载或连接错误造成的。

    请确认数据速率为~50Mbps、并分享显示信号连接和其他组件的收发器、隔离器和 Zynq 原理图。 如果此原理图是专有的、您可以向我发送个人消息。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里根,

    ISO7742数据表的图15所示、下面的测试设置用于获取 ISO7742数据表中的眼图:



    有关客户原理图和其他问题的讨论将通过电子邮件继续进行。 请随意回复此主题 、或使用右上角的红色和黄色按钮继续对话。


    谢谢、
    Manuel Chavez