This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:ISO7762-Q1

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762-Q1, ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/943987/iso7762-q1-iso7762-q1

器件型号:ISO7762-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7762

大家好、

在器件型号为 ISO7762-Q1的器件中、我可以将 VCC1设置为3.3V、将 VCC2设置为5V、还是两个电源都应相同。

为了实现隔离、布线之间应存在什么间隙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraj 您好:

    感谢您在 E2E 上发表问题。

    是的、您的电源配置适用于所有 TI 隔离器。 您可以从以下链接中找到有关此主题的更多信息。

    根据您的设计所采用的终端设备行业标准、可能对隔离爬电距离和间隙有要求。 我建议您参考这些标准以了解确切的要求。

    有关通用布局指南、请参阅 ISO7762-Q1数据表中的布局示例。 此外、您还可以通过以下链接下载 EVM 的布局设计文件。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢重播。

    我是否可以知道、如果输入及其相应的电源可用、输出状态将是什么、如下所示。 其他侧电源关闭。  

    VCC1为5V、VCC2为3.3V、关断。 输入为 INE 引脚提供5V 电压。 输出走线是什么?  

    我们是否需要提供上拉或下拉选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    请参阅数据表第8.4节中 ISO7762的功能表(也复制于下方)。 该表定义了所有输入条件下的输出状态、这应该可以回答您的问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao