This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:连接到 TCA9548A 与放大器;TCA9517A

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, ISO1540, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/944859/iso1540-interface-to-tca9548a-tca9517a

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:TCA9517ATCA9548A

我有以下连接->#1 ISO1540 2侧连接到 TCA9517A 的 B 侧(通过连接电缆"A")。 TCA9517A 的 A 侧通过 PCB 迹线电容连接到 TCA9548A 开关。 开关的8个输出中的每一个都转到另一个 ISO1540的1侧、#2。  

我们认为我们超出了2 ISO1540的输入电容(最大40pF)、因为当开关关闭时、TCA9548A 的输出电容为28pF + 7.5pF = 35.5pF、而 TCA9517A 的输出电容为#1 (最大~ 13pF) + 2 ISO1540 1侧的输入电容(7pF 典型值)= 55.5pF、这没有迹线或电缆电容。

请确认正确。 如果是、我们是否有替代解决方案来扇出8个 I2C 隔离式 I2C 连接?

是否可以按照所述连接到 TCA9548A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    ISO1540的第2侧能够在最大容性负载为400pF 的满载 I2C 总线上运行。 1 ISO1540不应存在这些连接问题。  

    ISO1540的第1侧是低负载节点侧、它还使用静态电压偏移(SVO)。 2号侧 ISO1540不仅会被您描述的电容过载、而且还会与 TCA9517A 的 B 侧不兼容、后者还使用 SVO (当开关启用该通道时、它将连接到该 SVO)。

    是否可以切换#2 ISO1540的方向以解决 SVO 和负载冲突? 如果可能、请分享图表或原理图、以便我更好地了解连接及其背后的用途。 如果您不想在公共论坛上共享这些内容、您可以通过单击我的 E2E 名称将其发送到我的电子邮件中。

    此致、
    Eric