This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CANL/H 的最大电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/944828/iso1042-max-current-for-canl-h

器件型号:ISO1042

大家好、

客户对 ISO1042有疑问。

CAN L/H 上是否有电流的最大值?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuya、

    CAN L/H 能够经历的最大电流是短路电流。 如数据表中所述、它是+/- 100mA。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte