This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:ISO7721QDRQ1 INA 引脚的最大和最小范围

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/944754/iso7721-q1-max-and-min-range-of-ina-pin-of-iso7721qdrq1

器件型号:ISO7721-Q1

您好!

我 将 ISO7721QDRQ1 IC 用于我的应用。 我将为 INA 引脚提供-4伏电压。 它是否会维持电压?

请提供意见。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您发帖到 E2E! 施加到 INA 的-4V 超出 器件的绝对最大额定值、如下所示。 如果对 INA 施加-4V 电压、则会损坏、并且无法保证长期可靠性。 您的系统中是否可以提高此电压电平?




    尊敬的、
    Manuel Chavez