This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:注意功耗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7340C, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/943689/iso7740-take-care-the-power-consumption

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7340CISO7041

你(们)好,先生

我的客户需要注意隔离器件的功耗

根据数据表、我看到 adum2400功耗低于 ISO7740

对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    ISO7740采用 OOK 架构进行通信、因此与 ADuM2400相比消耗的电流略高、而 ADualM2400使用的是功耗略低的较旧的基于边沿的架构。

    我们的 ISO7340C 采用与 ADuM2400相似的架构、因此功耗也相似。 如果数据速率超过1Mbps、ISO7340C 消耗的电流明显低于 ADualM2400。

    如果电流消耗对客户至关重要、并且他们希望具有更低的电流、那么 ISO7041可能会受到关注。 ISO7041是一款超低功耗数字隔离器、消耗的静态电流仅为3.5µA μ A。

    如果你有任何问题,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao

    客户应注意5kw 隔离并需要低静态电流。

    最终应用是智能水表

    你有什么建议吗?

    ISO7340C 仅具有–3kVrms 隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您分享终端应用。 遗憾的是、我们目前不提供静态电流低于 ISO77xx 器件的5kV 数字隔离器器件。

    为了让我们理解、隔离器在哪个数据速率下工作?


    尊敬的、
    Manuel Chavez