This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:TI 是否为数字隔离器产品提供 SPICE 模型?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942859/iso7740-does-ti-provides-spice-model-for-digital-isolator-products

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7741

大家好、我正在寻找一款数字隔离器、并且发现那里只有与这些产品相关的 IBIS 模型。 我想知道 TI 是否为 ISO7740等这些产品提供 SPICE 模型。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! TI 的大多数数字隔离器在其网页的"设计工具和仿真"选项卡中都有 IBIS 文件、其中包括 ISO7741、 可在此处在线找到

    此信号分析模型可导入到 HyperLynx、hspice、Cadence 或高级设计系统中、但并非所有仿真程序。 遗憾的是、目前没有适用于 TI 数字隔离器的 SPICE 模型。

    这是否适合您使用? 请告诉我们、我们可以帮助您确定您的软件是否与 IBIS 模型兼容。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的快速回复!  

    我正在尝试将此信号分析模型(ISO7740.IBS)转换为幽灵网表文件、以便在  Cadence 中进行仿真。 但是、使用 ibis2subckt 命令后会生成"iso7740.scs"、但仿真无法运行、因为存在未定义的 analogs"in_2p5_TYP_iso7740"、 "en_2p5_TYP_iso7740"和 "out_2p5_TYP_iso7740"。 我已附加此.SCS 文件。

    您对如何在 Cadence 上使用此宜必思模型有什么想法吗? 感谢你的帮助。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    无法上传附件。 我要将其粘贴到这里。

    谢谢、

    模拟器语言=幽灵

    *[制造商] TI
    *[组件] IS07740FDBQ
    变电站 IS07740FDBQ_ibis
    + 1 2 3 _3_I 4 _4_I 5 _5_I 6 _6_I 7 8 9 10 _10_I 11 _11_I _11_en
    + 12 _12_I _12_en 13 _13_I _13_en 14 _14_I _14_en 15 16

    LR_1 (_1_o 1)电感器 l=9.95400000001E-10 r=0.0794
    C_1 (1 0)电容器 c=2.185E-12
    LR_2 (_2_o 2)电感器 l=1.126E-09 r=0.0635
    C_2 (2 0)电容器 c=2.016E-13
    LR_3 (_3_o 3)电感器 l=1.378E-09 r=0.1143.
    C_3 (3 0)电容器 c=1.321E-13
    LR_4 (_4_o 4)电感器 l=1.342E-09 r=0.1132
    C_4 (4 0)电容器 c=1.399E-13
    LR_5 (_5_o 5)电感器 l=1.294E-09 r=0.1128
    C_5 (5 0)电容器 c=1.403E-13
    LR_6 (_6_o 6)电感器 l=1.337E-09 r=0.1181.
    C_6 (6 0)电容器 c=1.404E-13
    LR_7 (_7_o 7)电感器 l=1.465E-09 r=0.1311
    C_7 (7 0)电容器 c=1.404E-13
    LR_8 (_8_o 8)电感器 l=1.313E-09 r=0.0883
    C_8 (8 0)电容器 c=2.153E-13
    LR_9 (_9_o 9)电感器 l=1.354E-09 r=0.0988
    C_9 (9 0)电容器 c=2.174E-13
    LR_10 (_10_o 10)电感器 l=1.483E-09 r=0.1302
    C_10 (10 0)电容器 c=1.402E-13
    LR_11 (_11_o 11)电感器 l=1.387E-09 r=0.1162
    C_11 (11 0)电容器 c=1.396E-13
    LR_12 (_12_o 12)电感器 l=1.35E-09 r=0.1132
    C_12 (12 0)电容器 c=1.287E-13
    LR_13 (_13_o 13)电感器 l=1.304E-09 r=0.1119
    C_13 (13 0)电容器 c=2.578E-13
    LR_14 (_14_o 14)电感器 l=1.331E-09 r=0.1155
    C_14 (14 0)电容器 c=2.02E-13
    LR_15 (_15_o 15)电感器 l=1.078E-09 r=0.0673
    C_15 (15 0)电容器 c=2.034E-13
    LR_16 (_16_o 16)电感器 l=6.633E-10 r=0.0563
    C_16 (16 0)电容器 c=3.885E-13

    *实例
    _3 (_3_o _3_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _4 (_4_o _4_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _5 (_5_o _5_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _6 (_6_o _6_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _10 (_10_o _10_I) analogodel ModelName=en_2p5_type_iso7740
    _11 (_11_o _11_I _11_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _12 (_12_o _12_I _12_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _13 (_13_o _13_I _13_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _14 (_14_o _14_I _14_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740

    结束 IS07740FDBQ_ibis

    *[制造商] TI
    *[组件] IS07740DBQ
    变电站 IS07740DBQ_ibis
    + 1 2 3 _3_I 4 _4_I 5 _5_I 6 _6_I 7 8 9 10 _10_I 11 _11_I _11_en
    + 12 _12_I _12_en 13 _13_I _13_en 14 _14_I _14_en 15 16

    LR_1 (_1_o 1)电感器 l=9.95400000001E-10 r=0.0794
    C_1 (1 0)电容器 c=2.185E-12
    LR_2 (_2_o 2)电感器 l=1.126E-09 r=0.0635
    C_2 (2 0)电容器 c=2.016E-13
    LR_3 (_3_o 3)电感器 l=1.378E-09 r=0.1143.
    C_3 (3 0)电容器 c=1.321E-13
    LR_4 (_4_o 4)电感器 l=1.342E-09 r=0.1132
    C_4 (4 0)电容器 c=1.399E-13
    LR_5 (_5_o 5)电感器 l=1.294E-09 r=0.1128
    C_5 (5 0)电容器 c=1.403E-13
    LR_6 (_6_o 6)电感器 l=1.337E-09 r=0.1181.
    C_6 (6 0)电容器 c=1.404E-13
    LR_7 (_7_o 7)电感器 l=1.465E-09 r=0.1311
    C_7 (7 0)电容器 c=1.404E-13
    LR_8 (_8_o 8)电感器 l=1.313E-09 r=0.0883
    C_8 (8 0)电容器 c=2.153E-13
    LR_9 (_9_o 9)电感器 l=1.354E-09 r=0.0988
    C_9 (9 0)电容器 c=2.174E-13
    LR_10 (_10_o 10)电感器 l=1.483E-09 r=0.1302
    C_10 (10 0)电容器 c=1.402E-13
    LR_11 (_11_o 11)电感器 l=1.387E-09 r=0.1162
    C_11 (11 0)电容器 c=1.396E-13
    LR_12 (_12_o 12)电感器 l=1.35E-09 r=0.1132
    C_12 (12 0)电容器 c=1.287E-13
    LR_13 (_13_o 13)电感器 l=1.304E-09 r=0.1119
    C_13 (13 0)电容器 c=2.578E-13
    LR_14 (_14_o 14)电感器 l=1.331E-09 r=0.1155
    C_14 (14 0)电容器 c=2.02E-13
    LR_15 (_15_o 15)电感器 l=1.078E-09 r=0.0673
    C_15 (15 0)电容器 c=2.034E-13
    LR_16 (_16_o 16)电感器 l=6.633E-10 r=0.0563
    C_16 (16 0)电容器 c=3.885E-13

    *实例
    _3 (_3_o _3_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _4 (_4_o _4_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _5 (_5_o _5_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _6 (_6_o _6_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _10 (_10_o _10_I) analogodel ModelName=en_2p5_type_iso7740
    _11 (_11_o _11_I _11_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _12 (_12_o _12_I _12_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _13 (_13_o _13_I _13_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _14 (_14_o _14_I _14_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740

    结束 IS07740DBQ_ibis

    *[制造商] TI
    *[组件] IS07740FDW
    亚克特 IS07740FDW_宜 必思
    + 1 2 3 _3_I 4 _4_I 5 _5_I 6 _6_I 7 8 9 10 _10_I 11 _11_I _11_en
    + 12 _12_I _12_en 13 _13_I _13_en 14 _14_I _14_en 15 16

    LR_1 (_1_o 1)电感器 l=2.25823E-09 r=0.097030000000001
    C_1 (1 0)电容器 c=6.3888999999999E-13
    LR_2 (_2_o 2)电感器 l=2.15194E-09 r=0.10567
    C_2 (2 0)电容器 c=3.0706E-13
    LR_3 (_3_o 3)电感器 l=1.99554E-09 r=0.12889
    C_3 (3 0)电容器 c=2.145E-13
    LR_4 (_4_o 4)电感器 l=1.94755E-09 r=0.12623
    C_4 (4 0)电容器 c=6.1276E-13
    LR_5 (_5_o 5)电感器 l=1.92646E-09 r=0.12494
    C_5 (5 0)电容器 c=3.6666E-13
    LR_6 (_6_o 6)电感器 l=2.18765E-09 r=0.14038
    C_6 (6 0)电容器 c=4.3235E-13
    LR_7 (_7_o 7)电感器 l=2.83638E-09 r=0.17807
    C_7 (7 0)电容器 c=4.5904E-13
    LR_8 (_8_o 8)电感器 l=2.43955E-09 r=0.08216
    C_8 (8 0)电容器 c=4.4498E-13
    LR_9 (_9_o 9)电感器 l=2.44074E-09 r=0.10126
    C_9 (9 0)电容器 c=4.0934E-13
    LR_10 (_10_o 10)电感器 l=2.85707E-09 r=0.17928
    C_10 (10 0)电容器 c=5.271700000000001E-13
    LR_11 (_11_o 11)电感器 l=1.99615E-09 r=0.12883
    C_11 (11 0)电容器 c=5.084100000000001E-13
    LR_12 (_12_o 12)电感器 l=1.94399E-09 r=0.12617
    C_12 (12 0)电容器 c=3.2633E-13
    LR_13 (_13_o 13)电感器 l=1.92454E-09 r=0.12498
    C_13 (13 0)电容器 c=3.7783E-13
    LR_14 (_14_o 14)电感器 l=2.18615E-09 r=0.1405
    C_14 (14 0)电容器 c=3.8097E-13
    LR_15 (_15_o 15)电感器 l=2.09014E-09 r=0.08275
    C_15 (15 0)电容器 c=7.5096E-13
    LR_16 (_16_o 16)电感器 l=2.26909E-09 r=0.09747
    C_16 (16 0)电容器 c=6.7439E-13

    *实例
    _3 (_3_o _3_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _4 (_4_o _4_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _5 (_5_o _5_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _6 (_6_o _6_I) analogodel ModelName=INF_2p5_TYP_iso7740
    _10 (_10_o _10_I) analogodel ModelName=en_2p5_type_iso7740
    _11 (_11_o _11_I _11_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _12 (_12_o _12_I _12_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _13 (_13_o _13_I _13_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _14 (_14_o _14_I _14_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740

    结束 IS07740FDW_ibis

    *[制造商] TI
    *[组件] IS07740DW
    亚克特 IS07740DW_宜 必思
    + 1 2 3 _3_I 4 _4_I 5 _5_I 6 _6_I 7 8 9 10 _10_I 11 _11_I _11_en
    + 12 _12_I _12_en 13 _13_I _13_en 14 _14_I _14_en 15 16

    LR_1 (_1_o 1)电感器 l=2.25823E-09 r=0.097030000000001
    C_1 (1 0)电容器 c=6.3888999999999E-13
    LR_2 (_2_o 2)电感器 l=2.15194E-09 r=0.10567
    C_2 (2 0)电容器 c=3.0706E-13
    LR_3 (_3_o 3)电感器 l=1.99554E-09 r=0.12889
    C_3 (3 0)电容器 c=2.145E-13
    LR_4 (_4_o 4)电感器 l=1.94755E-09 r=0.12623
    C_4 (4 0)电容器 c=6.1276E-13
    LR_5 (_5_o 5)电感器 l=1.92646E-09 r=0.12494
    C_5 (5 0)电容器 c=3.6666E-13
    LR_6 (_6_o 6)电感器 l=2.18765E-09 r=0.14038
    C_6 (6 0)电容器 c=4.3235E-13
    LR_7 (_7_o 7)电感器 l=2.83638E-09 r=0.17807
    C_7 (7 0)电容器 c=4.5904E-13
    LR_8 (_8_o 8)电感器 l=2.43955E-09 r=0.08216
    C_8 (8 0)电容器 c=4.4498E-13
    LR_9 (_9_o 9)电感器 l=2.44074E-09 r=0.10126
    C_9 (9 0)电容器 c=4.0934E-13
    LR_10 (_10_o 10)电感器 l=2.85707E-09 r=0.17928
    C_10 (10 0)电容器 c=5.271700000000001E-13
    LR_11 (_11_o 11)电感器 l=1.99615E-09 r=0.12883
    C_11 (11 0)电容器 c=5.084100000000001E-13
    LR_12 (_12_o 12)电感器 l=1.94399E-09 r=0.12617
    C_12 (12 0)电容器 c=3.2633E-13
    LR_13 (_13_o 13)电感器 l=1.92454E-09 r=0.12498
    C_13 (13 0)电容器 c=3.7783E-13
    LR_14 (_14_o 14)电感器 l=2.18615E-09 r=0.1405
    C_14 (14 0)电容器 c=3.8097E-13
    LR_15 (_15_o 15)电感器 l=2.09014E-09 r=0.08275
    C_15 (15 0)电容器 c=7.5096E-13
    LR_16 (_16_o 16)电感器 l=2.26909E-09 r=0.09747
    C_16 (16 0)电容器 c=6.7439E-13

    *实例
    _3 (_3_o _3_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _4 (_4_o _4_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _5 (_5_o _5_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _6 (_6_o _6_I) analogodel ModelName=in_2p5_TYP_iso7740
    _10 (_10_o _10_I) analogodel ModelName=en_2p5_type_iso7740
    _11 (_11_o _11_I _11_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _12 (_12_o _12_I _12_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _13 (_13_o _13_I _13_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740
    _14 (_14_o _14_I _14_en) analogodel ModelName=out_2p5_type_iso7740

    结束 IS07740DW_ibis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    不用客气! 感谢您共享 Spectre 文件。

    与同事协商后、这种转换似乎没有正确完成。 IBIS 模型仅具有16个引脚、而转换后的 Spectre 文件具有更多引脚。

    缺少的 analogels 指的是 IN、OUT 和 EN 引脚--这种引脚信息可能在转换中被省略,或者在单独的文件中结束。

    在任何情况下、TI 都没有指南记录如何在 Cadence Spectre 中模拟 IBIS 模型、因此提供进一步支持的最佳场所将是 Cadence 的网站、您可以在其中直接联系他们。 请随时向我发送个人消息、我将很乐意为您提供更多信息。

    如果您的主要目标是在 SPICE 电路中仿真隔离器、则可以使用 I/O 参数与 ISO7740数据表相匹配的缓冲器、因为隔离器在提供隔离保护的同时会尽可能地干扰信号。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的建议! 我将在系统中放置隔离器以验证运行情况、但它似乎 是一个具有与 数据表相匹配的 I/O 参数的缓冲器。  如果需要进一步的支持、我将联系 Cadence。 再次感谢!

    最棒的