This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更多隔离产品!

Guru**** 2618425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942776/more-isolation-products

尊敬的 TI

我使用 ti 开发隔离式 sci、CAN、IO、GATE、模拟产品。

我使用 SCI、CAN、IO、GATE、模拟相关绝缘产品进行开发。
令人遗憾的一点是、没有太多的产品在其中每个产品都集成了隔离式电源和 SCI、CAN、IO、GATE 和模拟。

我认为它可能正在开发中。 我希望 JTAG 和 USB2。~3.x 产品也会发布。

此致、

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi:

    感谢您在 E2E 上发帖。

    请访问   以了解有关 TI 隔离产品的更多信息。

    如果您有特定产品或问题可为您提供帮助、请随时与我们联系。

    如果您对未来的产品感兴趣、请联系您当地的 TI 代表了解更多详细信息、因为我们无法在此公共论坛中讨论路线图器件。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    例如

    隔离式直流/直流(内部传输) + SCI、CAN、I2C、SPI、USB

    隔离式直流/直流(外部变频器)+栅极驱动器(SiC、GaN、IGBT、FET)

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    感谢您分享这些新产品建议! TI 每天都在努力改进我们的器件产品系列及其功能。

    请访问 TI 的隔离页面 、了解隔离器件资源和产品、并随时向我发送个人消息、以便我们讨论您项目的特定产品要求。


    尊敬的、
    Manuel Chavez