This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050 EVM PCB 原始文件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1050EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942169/iso1050-iso1050-evm-pcb-origital-file

器件型号:ISO1050

您好、先生、

我可以要求 ISO1050 EVM 的 PCB 文件吗? 我的一位客户希望参考它来修改他们的 PCB 布局。  

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    感谢您发帖到 E2E! 如果可能、请在几小时到一个工作日内找到 ISO1050 EVM PCB 文件并与您共享。

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    请在下方找到 ISO1050EVM 原始原理图和 PCB 布局文件。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../iso1050evm_5F00_sch.dsn


    PCB 布局:

    e2e.ti.com/.../iso1050evm_5F00_pcb.brd

    我还建议执行以下应用手册中重点介绍的 CAN 总线保护指南、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您提供的文件。 我尝试使用 AD18.1.9通过  导入向导打开 iso1050evm_pcb.brd、但无法打开。 您能否为我提供可使用 AD 打开的另一个版本? 或者、您能否帮助屏幕截图显示布局、尤其是 ISO1050下用于隔离的路径。

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    我能够使用导入向导在 Altium 中导入这些文件、您的应用程序中可能缺少 Allegro 或 OrCAD 导入插件。 请参阅以下采用 Altium 文件格式的原理图和 PCB 布局。 谢谢。

    原理图:
    e2e.ti.com/.../iso1050evm_5F00_sch.SchDoc

    PCB 布局:
    e2e.ti.com/.../iso1050evm_5F00_pcb.PcbDoc

    此致、
    Koteshwar Rao