This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:ISO3086中的电流消耗

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942868/iso3086-current-consumption-in-iso3086

器件型号:ISO3086

Vcc1的最大电流消耗是多少?
Vcc2的最大电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您发帖到 E2E!

    ISO3086数据表的第6.10节给出了 Vcc1和 Vcc2的最大电源电流、复制如下:



    额外的电流将流入和流出器件以进行信号传输。


    谢谢、
    Manuel Chavez