This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:为什么 ISOW7821的 Viso 输出不正确?

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/941479/isow7821-why-the-viso-output-of-isow7821-is-not-right

器件型号:ISOW7821

您好:  

1. 我在 VCC 上使用 ISOW7821的电压为5V,SEL 引脚对 VISO 短路, 为什么 VISO 输出不是5V ?  我 通过   万用表测量 VISO 输出约为2.2V、约  为260kHz、 占空 比 为50%

方波。

2. 我在另一个板上使用相同的电路、 但在另一个板 上、VISO 输出为 5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Kaizhu:

    很遗憾听到这个问题。 您能否与我分享您看到2.2V 电压的原理图和输出电压波形?

    如果不遵循 ISOW7821数据表第11节中的电源建议、则可能会发生此问题。 请务必分享上述要求的信息、以便我可以更好地评论。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Kaizhu:

    请务必分享上述请求的信息、以便我能够更好地帮助您解决问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的设计原理图如下图所示。

    1. 我从慕斯买了很多 ISOW7821、板 上有一些芯片、可以正常工作。  因此、我可以确保原理图正确。

       但是 、某些芯片放置在同一电路板上、 它们无法正常运行、Viso 大约为2.2V 或0.5V。  我不知道为什么?

    2.  我的焊接温度约为300度, 最长时间为2s, 我认为 焊接可能是可以的!  

     总之、 在同一电路板上的同一电路上、有些 ISOW7821可以正常运行、 有些 ISOW7821不能正常运行、不知道原因!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Kaizhu:

    感谢您的回答。 我看到我对原理图有一些顾虑、我能用您用于创建 TI 帐户的电子邮件 ID 给您写一封电子邮件吗? 您还将能够分享有关您的应用的更多信息并分享波形。 请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      感谢您的回答。  您可以向我发送电子邮件、它是 dukaizhu@maxsense.ai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Kaizhu:

    感谢您允许我通过电子邮件联系您。 由于我们将继续通过电子邮件进行讨论、因此我将继续并关闭此 E2E 帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao