This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:工作频率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/942615/sn6505b-operating-frequency

器件型号:SN6505B

尊敬的团队:

这是台达团队的 Kevin。

我想与您再次核实 SN6505B 设计。

如果客户未应用时钟、它将以424kHz 的频率自由运行。

如果我连接外部时钟、它可以根据输出时钟以高达1600kHz 的频率运行、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、您对内部和外部时钟频率的理解是正确的。 请注意、选择外部时钟值时、需要根据所选时钟频率设计变压器。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao