This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:在 A 和 B 线路上未观察到任何活动

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/941497/iso1410-no-activity-observed-on-a-and-b-lines

器件型号:ISO1410

大家好、

我们正在使用最新设计中的 ISO1410半双工 RS485/RS422收发器。  当 REB 为低电平时、DE 为高电平时、我们将使用 USB - UART 接口模块在 D 线上发送数据。 但是 、我们无法观察 A 和 B 线上的任何数据。  下面是我们使用收发器的部分原理图。 R7、R9和 R10为零欧姆电阻器、而 C14、C15和 C20为 DNM。

有人能不能建议这里会出现什么问题?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandrasekhar DVS、

    很抱歉您遇到此问题。 不过、我认为我看到了问题。

    ISO1410是 ISO14xx 系列中的半双工器件、总线侧的引脚分配与全双工版本不同。 我在原理图中看到全双工器件的符号、这意味着总线未连接到器件的正确引脚。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    哦、我现在看到引脚14应该是 NC、我们的原理图中出现了错误。 感谢您指出这一点!

    Chandrasekhar DVS