This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:ISO7731DWR 锁存测试数据

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/941457/iso7731-iso7731dwr-latch-up-test-data

器件型号:ISO7731

可能涉及的人员、

 

请帮助提交 ISO7731DWR 的闩锁电阻测试数据。

我在数据表 和资质认证摘要中找不到这一点。

 

 

此致 Sonoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonoda、

    请在下面查看具有相同请求的另一个帖子。 下面的帖子是指 ISO7740DW、数据同样适用于 ISO7731DW。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao