This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:RS422输出阻抗?

Guru**** 2617845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/941154/iso1432-rs422-output-impedance

器件型号:ISO1432

大家好、  

这是客户请求、您能支持吗:

"

在数据表中、我找到了仅适用于 UART 侧的器件 I/O 原理图(图下方)、请向我提供 RS422侧的器件 I/O 原理图或驱动器输出阻抗。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    下面是 RS-485输入接收器和输出驱动器的基本原理图。  

    图1:差分线路接收器

    图2:RS-485驱动器

    遗憾的是、驱动器输出阻抗不仅仅是一个设定的值、而且看起来会根据被驱动总线的特性发生变化。 但是、我们确实为差分输出驱动器提供了 I-V 曲线、因此客户可以看到该器件在特定条件下的行为。

    图3:ISO14xx 差分驱动器 I-V  

    希望这些数字能帮助客户澄清问题。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Eric