This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:输入电阻

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/940054/iso3082-input-resistance

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: THVD1510

大家好、

我对输入电阻的定义感到困惑。 如您所见、在 ISO30ESD 的数据表中、差分输入电阻为48kΩ Ω。 那么、"差分"的含义是什么? 这是否意味着输入电阻是从总线 A 到总线 B 的? 我认为它应该是总线 A 或总线 B 接地。

但是、在 THVD1510的数据表中、更容易理解输入电阻。 它强调了输入阻抗是总线输入阻抗。

那么、如何理解它呢?

BR、

王奈生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    您最初的假设是正确的。 "差分输入电阻"是指器件 A 和 B 引脚之间的电阻。 这是一个重要的技术规格、因为它代表了这个器件在被添加到总线时出现的电阻负载。  

    数据表未明确定义 A 或 B 引脚之间相对于接地的输入电阻、因为该值随施加的电压而变化。 相反、在给定最大和最小建议工作电压的情况下、我们指定总线输入电流。 如果您需要相对于接地的输入电阻、则可以使用此值计算(在 VA 或 Vb =-7V 时遇到的最低电阻)。

    我希望这有助于澄清差分输入电阻的定义和目的。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如何使用此差分输入阻抗计算 RS485点的数量?

    在给定公共阻抗96kΩ 的情况下,我可以得出结论,数字是32*96k/12k=256

    但是、如果差分阻抗为48kΩ Ω、我无法获得结果。  

    那么、常见阻抗和 差分阻抗之间有什么关系?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    我也看到这里的差异。 我将进一步研究这一点,看看这是不是排印错误的结果,还是我可能遗漏的东西,然后在星期一返回给您 。

    在此之前、我建议您根据总线引脚到接地端的泄漏电流进行计算(第二个图 I 共享)。 有关如何使用此规范来确定 RS-485总线上允许的负载数量的说明、请参阅以下技术文章:
    RS-485基础知识:如何计算网络上的单位负载和最大节点数

    此致、
    Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    感谢您的耐心等待。 我能够确认该数据表上的差分输入电阻规格是一个拼写错误。 该器件确实具有1/8单位负载、允许总线上存在256个节点。 我将更新数据表值以反映这一点。 感谢您的关注。

    此致、
    Eric