This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:ICC2

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/939706/iso1176-icc2

器件型号:ISO1176

尊敬的技术支持团队:

・有关 ISO1176数据表中所述的 ICC2的信息(7.6电源电流)

在 VCC1、25Mbps、54 Ω 负载、75mA 时> ICC2 5.25V DE

该值是
ISO1176 5V 逻辑侧的电流消耗为・μ A
ISO1176上连接了・5V 端接电阻器

ICC2 = 75mA 值是否包含上述两个值?


目前我的想法如下
ISO1176的5V 逻辑侧的电流消耗为・μ A:75mA
ISO1176上・ 100Ω 50Ω 端接电阻:100mA (5V/μ s = 100mA:50Ω 并联计算、因为两个 ISO1176都具有 Ω 端接)

总计= 75mA + 100mA = 175mA

我的理解不正确,您能分享正确 的计算吗?

最佳耳麦、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流 ICC 定义为流入 VCC 和流出 GND 的电流。 当器件驱动 RS-485总线时、流经总线(及其端接电阻器)的电流也会流经这些引脚、因此已包含在指定的 ICC 中。

    端接电阻器上的电压不是5V、而是|VOD (SS)|。 DE 低电平和高电平的指定 ICC 值之间的差值为55mA、对应于小于3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    ICC2是 ISO1176在总线侧消耗的电流。 数据表中给出的 ICC2值已经考虑了流经端接电阻器的电流、因此无需添加。

    数据表的图2显示了3.3V 和5V 电源电压下信令速率范围内的 ICC2。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas Schulte:

    感谢你的答复

    总电流 Icc1 (逻辑侧)+ ICC2 (总线侧)吗?

    那么11mA (ICC2:VCC1时为 DE,25Mbps)+ 75mA (VCC1时为 DE,25Mbps,54 Ω 负载)= 86mA?

    图2不 包括25Mbps、大于75mA、例如10MSPS 时约为80mA。

    它们之间有什么区别?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    总电流 Icc1 (逻辑侧)+ ICC2 (总线侧)吗?

    -是的

    它们之间有什么区别?

    图2显示了无负载条件下的特性与说明负载条件的第7.6节的表。 我会使用该表更准确地测量应用中的电流消耗。

    尊敬的、

    Lucas Schulte