This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:ISO7761能否以这种方式连接以处理400MHz 信号?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/940194/iso7761-can-iso7761-connect-this-way-to-work-with-400mhz-signal

器件型号:ISO7761

尊敬的先生/女士:

我想使用数字隔离器 ISO7761实现电平转换。 由于连接到 FPGA 的数据速率可能达到400MHz,下面是连接的暂存: VCCI = 3.3V、GNDI = 0V 和 VCCO = 2.5V、GNDO =-2.5V。 这是否起作用?  

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    感谢您的联系。 是的、ISO7761也可用于实现电压电平转换。 您施加的电压电平处于 VCC 的数据表规格范围内、请确保输入逻辑电平遵循数据表(VOH 和 VOL)中指定的这些 VCC 电平。
    下面链接中的常见问题解答也确认了我在上面提到的内容。

    关于400MHz 信号、请注意 ISO7761支持的最大数据速率为100Mbps、相当于50MHz 信号。 因此、该器件不支持400MHz 信号隔离或电平转换。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao