Other Parts Discussed in Thread: ISO7021
您好!
我在100KHz 信号(占空比50%)、INA (PIN7)输入信号、直接连接 OUTA (PIN2)和 INB (PIN3)时测量了电源电流消耗、VCC2电流消耗仅为31.8uA、但 VCC1电流约为290uA。 在数据表中、一种情况下 VCC1和 VCC2的电流是相同的。 我不知道为什么两个电源的电流消耗大不相同? VCC1和 VCC2为3.3V。
在数据表第10页的"电源电流-交流信号(100Kbps)"中、什么是无负载的意思? 谢谢!