This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:总线 EMC 保护

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/939478/iso3086t-emc-protection-at-bus

器件型号:ISO3086T
主题中讨论的其他器件: 冲击

在 EMC 测试中,瞬态将以非隔离式 GND (GND1)为基准应用,是否有任何方法计算出连接 TVS 的钳位电压以提供保护?

此外、在数据表中、总线允许的最大电压以 GND2为基准。 因此,如果发生 EMI 瞬变(wrt GND1),允许的总线引脚电压是多少(A、B、Y、Z)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyansh、

    感谢您在此处发布问题、欢迎使用 E2E!

    我看不到您共享的图像、您是否会再次尝试发布它?

    ISO3086T 中的隔离栅将器件两侧的所有引脚隔离到另一侧的接地端(以及相反侧的所有其他引脚)。 对于总线引脚(A、B、Y、Z)、器件上的最大瞬态隔离电压(相对于 GND1)为4242 Vpk (请参阅数据表上的第8.3.1.2节)。 这意味着、如果瞬态电压预计小于该值、则无需外部保护。

    由于隔离式系统具有单独的接地端、TVS 二极管无法以与非隔离式系统相同的方式提供保护。 这是因为跨栅冲击中的能量是“单侧”或“本地”ESD 保护的共模能量。 由于隔离接地层之间存在较大的电压差、本地 TVS 二极管不会钳位。 因此、隔离式系统依靠数字隔离器来承受瞬变、否则可能会使用 TVS 二极管等保护器件对瞬变进行钳位。  

    希望这些信息能有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric