This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:USB 转 CAN

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/939473/iso1042-usb-to-can

器件型号:ISO1042

我正在寻找一个 IC 或设计解决方案、将 USB 转换为具有4kV 绝缘和8kV 爬电的 CAN。 ISO1042看起来正常、但它不是 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    感谢您发帖到 E2E! TI 目前没有隔离式 CAN 转 USB IC 或解决方案。 ISO1042或 ISO77xx 器件满足4kV 隔离电压和8mm 爬电距离/间隙要求、但分立式解决方案需要 CAN 和 USB 控制器(或集成了这些功能的 MCU)、我们没有这样的设计。

    此类解决方案的应用是什么?


    尊敬的、
    Manuel Chavez