This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:仅接受使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/938759/iso1500-only-receiving-use

器件型号:ISO1500

尊敬的先生:

在我的应用中,我使用 ISO1500只是为了接收而不是为了传输......

那么、您能否提供仅用于接收的原理图模型

1) 1)如何将 RE 引脚从控制器连接到 ISO1500

2) 2)在发送未使用时如何端接这些引脚 D、DE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想要接收数据时、RE 引脚必须为低电平。 如果您始终希望能够接收、请将其连接到 GND1。

    将 DE 连接到 GND1以禁用驱动器。 将 D 连接到八分之一的 VCC1或 GND1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢您...

    还有一件事,在 ISO1500的 EVM 中,他们用50欧姆电阻器将 REAR 引脚连接到 GND1......

    在我的应用中,我使用的是从控制器侧连接到 ISO1500侧的 RE BAR……所以我能否直接将控制器的 GPIO 连接到 ISO1500的 RE BAR 引脚…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    是的、Re/引脚设计为直接从控制器的输出引脚驱动、因此无需串联电阻。 一些设计将包括一个小的信号和控制线路串联电阻(~10欧姆)、以减少流经这些线路的电流、从而减少这些线路的发射。

    如果输入引脚直接连接到高电平或低电平、通常使用电阻器来降低引脚的功耗。 由于内部上拉电阻器较弱、ISO1500的 Re/引脚默认为高电平状态。 在 EVM 中、在从外部拉低引脚时使用了串联电阻、以限制来自内部上拉的电流。 这种做法不是必需的、引脚可以安全地直接连接到所需的状态。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,先生。。。