This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212EVM:如何计算 Rthr 的功耗

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1212EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/938670/iso1212evm-how-to-calculate-the-power-consumption-of-rthr

器件型号:ISO1212EVM
主题中讨论的其他器件:ISO1212

您好!

我们发现您用于 ISO1212 EVM 的 Rthr 为0.25W、是 AEC-Q200 1级。

在本例中、您为什么需要使用0.25W 电阻器?

是否有任何计算可让我们了解 RTHR 的功率耗散?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    ISO1212EVM 分别使用562Ω Ω 和1kΩ Ω 的 RSENSE 和 RTHR 值。 这些值使得输入符合 IEC 61131-2 3类规范。

    正常工作条件下的功耗将非常小、不需要任何高功率电阻器。 EVM 还旨在满足数字输入方面最常见的 EMC 要求、尤其是浪涌测试。 选择 RTHR 作为功率为0.25W 的 MELF 电阻器、以满足 ISO1212数据表第9.2.1.1节中规定的 EMC 要求。

    此致、
    Koteshwar Rao